请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 你好。
在数据表的说明中、
ISET 的 mΩ 输入电压范围高达0.8V。使用10k Ω 感应电阻器时、最大输出电流为
mΩ 20k Ω 的感应电阻器、最大输出电流为2A
就是这样。 根据以下公式、40mΩ Ω 检测电阻器的最大输出电流在1A 时是否正确?
最大充电电流= 40mV÷感应电阻器
请回答。
请回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.