This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:4.5V 无 EVM?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871767/lp5907-no-evm-for-the-4-5v

器件型号:LP5907

团队、

LP5907 EVM 卡似乎可用于电压高达3.3V 的器件(即 LP5907UV-3.3EVM):
http://www.ti.com/product/LP5907/toolssoftware#desKits

没有4.5V 版本的原因是什么?
EVM PCB 是否支持4.5V 电压? 它是否设计为可承受超过1W 的电压?
如果是、您是否有一些技巧可以安全轻松地将 EVM 上的 BGA 替换为4.5V 衍生器件?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!  

    对于固定输出 LDO、EVM 通常只有部分输出电压选项。 您可以更换 EVM 上的单元并在其中放置4.5V 器件、而不会出现任何问题。 该电路板应能够处理1W、但器件本身具有非常高的 RJA、它限制了器件在不达到125C 结温限制的情况下可提供的功率。  

    对于 BGA 焊接技巧、我们没有关于此主题的应用手册、但如果您在 YouTube 上搜索"BGA 焊接"、则会发现大量视频说明、您可以在那里找到一些说明。 如果您确实遇到了特定的焊接问题、您可以找到答案、请随时发布照片或视频供我们查看、我们绝对可以提供任何可能的帮助。  

    此致、  
    Jason