This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:无效 CMD 的警告状态和警报被置为有效

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889793/tps544c20-warning-status-of-invalid-cmd-and-alert-asserted

器件型号:TPS544C20

e2e.ti.com/.../TPS544C20_5F00_Image_5F00_Address_5F00_3E_5F00_3F_5F00_Haojie_5F00_20200318.zip

您好、专家、

客户在其新的开关项目中使用 TPS544C20。 一个地址为0x3E、另一个地址为0x3F。

当连接到 GUI 时、他们会发现以下警告。  随附的是客户正在使用的编程文件。 需要您的评论:

1.请帮助检查设置是否有问题。

2.当 GUI 显示无效的 CMD 并 发出警报时会发生什么情况

3.如何对其进行调试,为何发出警报?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的帖子分配给负责的专家。 您能否为此设计提供原理图? 可能需要调试此问题。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的帮助、我相信在这种情况下不需要原理图。

     

    由于 TPS544C20收到对不受支持的命令的读取请求、因此会将 ALERT 置为有效。  这可能是 FUSION "扫描器件"过程的一部分、其中 FUSION 软件尝试在每个非保留地址读取多达3个不同的命令代码、以尝试识别连接到 GUI 的器件。  TPS544C20不支持3项推荐中的2项。  IC_DEVICE_ID (ADH) 或 DEVICE_ID (FDH)、并使用 DEVICE_CODE (FCh)自识别 FUISION GUI。  当 TPS544C20接收到 IC_DEVICE_ID 或 DEVICE_ID 的读取尝试时、它会在 STATUS_CML 中报告无效命令故障并将 SMB_ALERT 置为有效、以通知主机由于接收到不支持的命令而使事务失败。

    为了避免此问题、您可以在 Fusion GUI 中更新扫描设置、以便仅在 TPS544C20器件使用的地址上使用 DEVICE_CODE。

    在 Fusion GUI 中:

     单击左上角的"Scan for Device (Device_ID | Device_Code | IC_Device_ID)"以打开"Scan (扫描)"窗口

    在"Scan (扫描)"窗口中、单击右上角的"Scan Mode (Device_ID | Device_Code | IC_Device_ID)"(扫描模式(Device_ID | Device_Code | IC_Device_ID)"以显示每个地址的扫描模式。

    这将打开一个大窗口、其中包含每个地址的扫描模式。  您可以使用顶部的按钮设置所有地址、或使用单个地址的下拉菜单更改单个地址。