This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80 DFET

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888184/bq40z80-bq40z80-dfet

器件型号:BQ40Z80

您好、先生、

当 bq40z80 电池电压过低时、我们满足了 DFET 将打开/关闭的要求。 我们确认由 AFE 看门狗超时触发。

我是否可以知道 AFE 看门狗是否相对于电池组引脚的输入电压?

我可以说、增大电池电压可以避免这一问题吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    CHG FET 呢? 它是否也会打开和关闭?  是否启用了寿命?   

    我建议您调节电池组电压、看看是否在特定电压下发生。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    当堆叠电压低至16V 时、 很容易发生 DDET 开-关-开、但18V 不会发生。

    它是否与 R1034的电阻有关? (目前、R1034使用2K 而不是10K)。

    CFET 栅极信号为蓝色、电池组+电压为红色、波形 表示 DFET 和 CFET 同时导通/关断/导通。

     看门狗超时默认值是2sec?我看到波形开-关间隔 是2sec。

    请帮我……谢谢。

     

     

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否向我发送客户的 srec 文件? 我将尝试在实验中重现相同的问题。 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Gauge_5F00_setting.rar

    作为附加文件。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我已经和 Ian 打过电话、他将再次与您合作解决这个问题。

    Andy