This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电器 IC、12V 直流、用于为3节串联电池充电

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, LMR61428, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871737/li-ion-battery-charger-ic-12vdc-to-charge-3s-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25713LMR61428BQ24133

TI 是否有解决方案:

需要为3节锂离子电池充电,即12.6V,输入是12V/2A 适配器。 需要非常低成本的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MI、

    您需要升压充电器、因为 VBAT > VBUS。  对于单 IC 解决方案、我们拥有的唯一器件是 BQ25713、这是一款需要4个外部 FET 的 I2C 控制型降压/升压充电器。  或者、对于双芯片解决方案(升压转换器+降压充电器)、我建议使用 LMR61428 (内部 FET)将12V 电压升压至至少13.5V、然后针对具有集成 FET 的3S 充电器使用 BQ24133。

    此致、

    Jeff