This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:bq24715原理图疑问

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889308/bq24715-bq24715-schematic-doubt

器件型号:BQ24715

您好!

我们将 bq24715用作充电器 IC

在设计原理图时、我对接地连接有疑问。

根据数据表中的应用电路、接地由2个符号表示

 是否有任何具体理由有两种不同的表示?

我能否为所有这些引脚连接公共接地(具有向下箭头)?

 

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、

    GND 的两个连接符号表示电源接地和信号接地之间的区别。

    电源接地是实心三角形 GND 符号、信号/参考接地是虚三角形 GND 符号。  

    我们建议这样做、以避免有噪声的电源接地影响关键信号引脚和接地基准。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回复

    我们如何将 PCB 上的电源接地和公共接地分开? 是使用不同的可联网设备吗?

    如果 您提供参考 PCB 布局、会非常有帮助?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、哈里尼、

    我们拥有的最佳原理图参考来自 BQ24715EVM 用户指南、网址 为:http://www.ti.com/lit/ug/sluua74/sluua74.pdf

    但是、这不是非常好地参考您的上述问题。

    通常、是的、您有两个不同的网络名称、并且您可以有一个伪器件(我们的 Altium PCB/原理图编辑器工具具有一个称为"网带"的组件)将网络连接在一起。 一些客户使用0欧姆电阻器、因为信号/模拟接地不应处理电流、因此不存在功耗问题。

    此致、

    Joel H