This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:为什么 bq40z80#39 SMBus 通信如此耗时?μ s

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871133/bq40z80-why-bq40z80-s-smbus-communication-is-so-time-consuming

器件型号:BQ40Z80

为什么 bq40z80的 SMBus 通信如此耗时、例如、读取监测状态0x0056数据长度仅为5字节、需要3.7ms、读取 DA_STATUS1 0x0071数据大小34字节达到9ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的。 我已经做了一些快速测试。 我可以看到类似的结果。 尝试启用和使用 400kHz SMBus 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是400K 的速率也不会提高。 最耗时的是等待响应(I2C)。 此通信的设计不合理。 读取许多必要的帧需要花费大量时间、这可能会导致外部程序冻结。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测计器件旨在最大限度地降低运行期间的功耗。 您不需要很频繁地轮询它、因为即使在正常模式下、器件也每250ms 获取一次电压、电流和温度读数。

    此外、如果您只对部分信息感兴趣、则无需回读整个帧。 例如、如果您只想监控4节电池的电压、只需读回前几个字节即可。