This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:电源电压与内部钳位二极管间的关系

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887498/ucc24624-supply-voltage-vs-internal-clamp-diode

器件型号:UCC24624

大家好、

 

请让我确保 VDD 的内部钳位二极管。

 

在 IVDD = 15mA 时、VDD_CLAMP 的额定电压范围为最小24.75V 和最大29.5V、但 VVDD 的额定工作条件为最大26V、绝对最大额定值为28V。

我们应该如何看待这个问题?

客户应使用高达26V 的 VVDD?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户应使用建议的工作条件、因此 VVDD 应介于4.25V 和26V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的回答中、无法应用数据表第13页中描述的应用、例如下面的应用。

    我的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当未触发或触发内部钳位、但电流<= 15mA 时、建议在4.5V 至26V 之间。 如果您的电压可在电流大于15mA 时触发钳位、则需要添加限流电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

     

    如果客户应保持您提到的4.6V 至26V 之间、则即使 VDD 的电流小于15mA、我在上一个帖子中连接的应用仍需要 VDD 高达26V 的稳压电压。

     

    我认为应用示例和客户应遵循的电气特性之间不一致。

     

    请让我再次进行仔细检查。

    如果客户应遵循您提到的内容,则应向 VDD 提供稳定的电压,客户无法考虑如图15所示的应用。

     

    如果能得到你的任何评论,我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应遵循建议的表格。 如果外部偏置电压可以> 26V、则应添加电流限制电阻 器以及您预期的 VDD 可达到的高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

     

    您能否建议如何确定电流限制电阻器的适当值?

    如果电源电压超出建议值(如图15),客户如何才能遵循数据表?

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的操作表建议您在表指定的范围内进行设计。 图15建议 VDD 是否高于表中列出的建议范围。 如果您的设计中的 VDD <= 26V、则不必添加限流电阻器。 当您需要 添加电阻器时、可以按照建议的方式确定电阻器值、并使用图15设置 VDD = 24.75V、也可以 在 VDD = 26V 时计算电阻器值。  该器件可以任意工作。 但功率损耗会有所不同。 图15为设计提供了一些裕度以降低功率 损耗。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

     

    请让我确保电源电压超过26V 时的电源电压。

     

    在您的解释中、如果电源电压超过26V、客户可以通过为 VVDD 的输入电流添加小于15mA 的串联电阻器来使用 UCC24624。

    在数据表中、在推荐的工作条件下、最大 VDD 钳位电压为29.5V、电源电压大于26V。

     

    我觉得这是不一致的。

     

    但是、如果客户遵循图15等应用、则即使 VVDD 通过内部钳位二极管超过26V 的建议工作条件、客户也可以使用 UCC24624。

     

    我的理解是否正确?

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用此最小钳位时、最小钳位为24.75V、如果在没有外部限流电阻器的情况下对 VDD 施加26V 电压、则 IC 仍然正常。 但是、您不能假设每个 IC 都具有29.5V 的钳位电压、并且您必须将最坏情况视为24.75V。 这就是为什么您需要在 VDD 大于26V 时添加电流限制电阻器的原因、因为 IC 的钳位电压介于24.75和29.5V 之间、并且您不知道哪一个具有24.75和哪一个具有29.5V、因此您需要在最坏的情况下进行处理。 但是、如果您知道 VDD 不大于26V、则可以选择以任意方式添加或不添加限流电阻器、IC 可以安全运行、但可能会显示不同的功率损耗。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享内部钳位二极管的特性?

    在客户的用例中、输出电压为24V、因此客户将在考虑瞬态响应和保护的情况下添加串联电阻器。
    由于客户应处理最坏的情况并遵循建议的工作条件、因此应通过添加串联电阻器来估算钳位电压、但我们无法找到内部钳位二极管的特性。

    谢谢、此致、
    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您确定最坏情况下的电压后、您可以使用24.75V 钳位或26V 钳位来选择电阻器值以将电流限制在15mA 以下。 我看不到您在内部齐纳二极管上的设计还需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户将电流限制电阻器添加到 VDD、则客户如何遵循建议的电源运行条件?

    即使客户调节 IVDD 小于15mA、VDD 也可能超过建议的工作条件、因为最大 VDD 钳位电压指定为最大29.5V、且该数字超过建议的工作条件。

     

    我认为客户应将 IVDD 调节到远低于15mA。 例如,在5mA 和10mA 之间?

    如果您无法分享内部钳位二极管的特性、请向我们提供建议的 IVDD 数量、不要超过建议的最大工作条件26V。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您知道 VDD 最大值为26V、典型值为24V、则无需添加限流电阻器。

    如果输出电压= 24V、则内部齐纳二极管不导通、无论齐纳钳位电压为24.75V 或29.5V、电流都将< 15mA。

    如果您的输出电压= 26V、并且内部齐纳钳位在26V 至29.5V 之间、则内部齐纳二极管不导通、电流< 15mA。

    如果输出电压= 26V、且内部齐纳钳位为24.75V、则来自内部齐纳特性的电流为15mA。

    因此、如果您的最大 VDD 为26V、则无需添加电阻器。

    如果您的 VDD 最大值大于26V、请提供最大 VDD、我可以为您提供电阻值。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大 VDD 将为30.69V。

    请提供建议的电阻值。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、您推送了您、但您能给您建议的赔偿值。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以 使用332欧姆的电阻器值。