This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3431:请帮助检查我的电路是否通过或失败

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871139/lm3431-please-help-to-check-my-circuit-is-pass-or-failure

器件型号:LM3431

请帮助检查我的电路是否通过或失败?
如果失败、请告诉我 reason.e2e.ti.com/.../11_2D00_F019_5F00_20_2D00_20200109.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LM3431:

    应该有一个 DLY 电容器、EVM 使用4.7nF。

    R71、R73、R75为5.1k Ω、如果 REFIN 为300mV、LED 电流为59uA、则设置为272mV、因此为53uA。

    R25、R110未显示值、原理图很难读取。

    原理图中未显示许多值。  我建议使用数据表计算来确保设计按照您希望的方式进行设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为 DLY 电容器添加了4.7nF。


    将 R71、R73、R75修改为5.1欧姆

    我随附 了物料清单文件并更新了原理图。

     用于 U7电源的 CON1.1引脚输入+13.5V。

    CON4连接到 ECP1的 LED 板、每个 LED 的电流为75mA

     用于 U7电源(高 DIM)的 CON1.5引脚输入+13.5V。

    CON3连接到 ECP2的 LED 板 、每个 LED 的电流为75mA。

     用于 U7电源(低 DIM)的 CON1.5引脚输入+13.5V、以及用于 ECP2的 LED 板 的每个 LED 的电流为5mA。

    请帮助我们再次检查原理图。

    e2e.ti.com/.../ECP2.pdf


    e2e.ti.com/.../11_2D00_F019_5F00_20_2D00_20200110.pdfe2e.ti.com/.../11_2D00_F019_5F00_20_2D00_20200110.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我向您发送了一封电子邮件、将其从 e2e 中取出。

    此致、