Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24
主题中讨论的其他器件: TPS546D24
您好!
我的客户具有三个来自相同12V 输入的独立 TPS546D24A、用于三个不同的电源轨。 它们可以与一个 PWM 信号同步、但应进行相移以最大限度地降低开关噪声。 如何为这种相移操作配置寄存器?
BTW、如何将 NVM 值重置为默认值? 我忘记了对 NVM 所做的更改。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24
您好!
我的客户具有三个来自相同12V 输入的独立 TPS546D24A、用于三个不同的电源轨。 它们可以与一个 PWM 信号同步、但应进行相移以最大限度地降低开关噪声。 如何为这种相移操作配置寄存器?
BTW、如何将 NVM 值重置为默认值? 我忘记了对 NVM 所做的更改。
谢谢。
Jerry、
TPS546D24A 不包含"重置为默认值"功能、但您可以使用 TI 的导入项目功能来覆盖您所做的任何更改。 项目文件应包括将 PIN_DETACT_OVERRIDE 功能重置回 F2F1的默认值、以确保启用引脚检测、并且板上的任何电阻器将在下一个下电上电周期更新其各自的 PMBus 值。
导入项目后、将项目值存储到 NVM 中、等待至少100ms 以使 NVM 写入完成、然后对 TPS546D24A 执行 Avin 上电操作。
将多个单相设计同步到公共时钟时:
1) 1)决定是使用其中一个 TPS546D24A 器件生成该时钟、还是从外部提供公共时钟。
如果其中一个 TPS546D24A 器件生成时钟、则应对其进行引脚编程、或对 PMBus 进行编程以将 SYNC_CONFIG 设置为 SYNC_OUT。 这可以通过 PMBus 编程或通过 ADRSEL 引脚上选择的电阻器来完成。 如果 PMBus 已编程、请确保 PIN_DETECT_OVERRIDE 中的 SYNC_CONFIG 位设置为"0"以禁用 SYNC_CONFIG 的引脚检测。
2) 2)通过引脚搭接或 PMBus 编程将其他 TPS546D24A 器件(或所有器件(如果使用外部时钟)设置为 SYNC_IN。
3) 3)确保通过 PMBus 编程或引脚搭接将所有 TPS546D24A 器件编程为相同的开关频率。 如果通过 PMBus 编程设置开关频率、请确保 PIN_DETK_OVERRIDE 中的 FREQUENCY SWITCH 位设置为0。 如果使用外部 SYNC 信号、则外部 SYNC 频率必须处于编程开关频率的+/- 20%范围内。
4) 4)对于单相器件、交错 PMBus 功能用于选择 SYNC 信号与控制 SW 节点时序的内部振荡器之间的相移。
Interleave 命令的高字节标识了用于数字发现目的的"Group"、但不会影响功能、可以将其设置为从00到 FF 所需的任何值。 它旨在允许用户识别一组器件正在使用的时钟。
Interleave 命令的低字节使用2个半字节定义相位位置。 低半字节(位3:0)定义组内的位置、而高半字节(位7:4)定义组内的数字或每个位置的大小。 TPS546D24可识别:
2、3和4组中的数字、表示每个位置180度、120度和90度的相移
在0组中的位置到组- 1中的数字。
这允许选择0、90、120、180、240、 SYNC_CONFIG 中的 SYNC_EDGE 位允许器件与 SYNC 的上升沿或下降沿同步。
为了使3个器件与公共时钟保持相等的间距、您可以设置交叉存取值00x0、0031和0032、以设置0、120和240的相位位置、这在所有输出电压值接近时生效。 如果占空比或负载电流明显不同、不相等的间距可能会提供更好的解决方案。
Jerry、
如果您需要 ADRSEL 引脚电阻器编程方面的帮助、可访问补偿和引脚编程组合工具 :http://www.ti.com/lit/zip/SLUC686