Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 主题中讨论的其他器件: LM5160
大家好、
我的客户目前使用 TPS54260作为反相输出。
条件为 Vin=+48V、Vout=-5V、Iout=1A (典型值)。
客户告知 TPS54260的负载暂态响应速度慢。
客户希望改善下一个模型的负载瞬态响应。
如果您有更快的负载瞬态响应器件、您能告诉我吗?
此致、
山口