This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:反相输出

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887762/tps54260-inverting-output

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: LM5160

大家好、

我的客户目前使用 TPS54260作为反相输出。

条件为 Vin=+48V、Vout=-5V、Iout=1A (典型值)。  

客户告知 TPS54260的负载暂态响应速度慢。

客户希望改善下一个模型的负载瞬态响应。

如果您有更快的负载瞬态响应器件、您能告诉我吗?

此致、

山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以看看 LM5160、它使用 COT 控制。 您可以使用仿真模型来查看瞬态性能。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    您的 COT 器件电流是否高于 LM5160? 需要~3A 的输出电流。

    此致、

    山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有 LM5160的高电流器件。  

    谢谢