This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320命令行接口

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871239/ucd90320-ucd90320-command-line-interface

器件型号:UCD90320

您好!

我使用 Fusion Design 在线软件来设计 UCD90320。  

软件是否具有命令行界面?

您能否提供文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Fusion GUI 为个人命令提供了各种命令工具。 您可以在安装的 bin 文件夹下找到这些命令。  您还可以在 doc 文件夹下查看用法。 此外、每个命令都有帮助选项

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我保存.*tifsp 文件。 但我无法找到如何使用命令行界面进行编程。

    我不希望使用 日期闪存脚本导出文件进行编程、因为它的成本大约为4分钟。 编程时间太长。

    我想使用 USB 接口适配器和命令行接口。 我认为它可以很快实现。

    思考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如数据表中所述。 不建议将系统文件用于生产编程、因为 IO 可能不处于受控状态。

    您可以使用命令行工具 Fusionconfigwrite.exe 下载数据闪存十六进制文件

    键入 FusionConfigwrite.exe --help 获取用法。

    此致

    Yihe