This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089EVM-742:tps61089

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889696/tps61089evm-742-tps61089

器件型号:TPS61089EVM-742
主题中讨论的其他器件:TPS61089TPS61088

尊敬的先生:

  根据数据表、TPS61089输出 12.6V/7A 电压(我的要求是输出5V/5A 电压)。

 我们 使用4.2V/6600mah 电池输入测试了 TPS61089 EVM-742

 我们仅得到5 v/2.2 A 最大输出、如果我尝试获取更多电流输出、则将电压降至<5V。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Vin 引脚或电感器上的输入电压是多少?  我 想它远小于4.2V。

    对于5V/5A 输出、TPS61088更适合。