This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:替代

Guru**** 2513675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889765/ucc28600-substitution

器件型号:UCC28600

你(们)好

我正在寻找用 UCC28600替代它的新产品。 可以帮帮我。 我希望新器件中同时存在 QR 功能和 PFC 级 VCC 控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28600是一款高性能器件、我们建议在新设计中使用。  如果 UCC28600满足您的需求、我们建议您继续使用它。

    UCC28600或您的要求是否会促使您更改器件?  我们没有 UCC28600的替代产品、它包含您所需的两种功能、因此我们需要知道您在新器件中需要什么、然后才能提出任何建议。

    此致、

    Eric