This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021-Q1:具有 AEC 认证的 LM5021-2

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, LM5021-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871357/lm5021-q1-lm5021-2-with-aec-qualification

器件型号:LM5021-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5021

你(们)好

我的一位客户目前正在将 LM5021-1QDGKRQ1控制 器用于反激式转换器。 根据数据表,它的最大占空比似乎是80%。

但在同一数据表中、另一个版本(LM5021-2)的最大占空比为50%。 无法找到此版本的可订购器件型号。

请帮助获取具有 AEC 认证的 LM5021-2器件型号。

此致、

Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    虽然非 Q100控制器提供-1和-2版本、但目前只有 LM5021-1版本符合 AEC-Q100标准。

    由于-Q100对任何器件的鉴定都需要大量的时间和资源投入、因此必须提出令人信服的商业案例来证明进行此类鉴定是合理的。  如果您认为客户对 -2Q1版本有足够的需求、请联系 LM5021业务部门经理以了解更多信息。

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的回复。 客户现在很难更改此设计、LM5021-2器件及其特性在 LM5021-Q1数据表中进行了详细说明。 考虑到这一点、完成了整个设计并制作了 PCB、现在客户需要订购样片。  

    此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    抱歉、 目前没有符合 AEC-Q100标准的 LM5021-2。   如果需要进一步努力、则需要将此问题上报给我们的业务部门管理部门。  由于在本论坛中无法解决该问题、我将关闭此主题。

    此致、
    Ulrich