This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:数据表+ WEBENCH

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871086/lms3655-datasheet-webench

器件型号:LMS3655

您好!

图23中的 FB 电阻值是错误的。
这是3.3V 的值。

输出电容的 ESR 为25m Ω、但超过10m Ω 的输入在 WEBENCH 中会受到误差的影响。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    感谢您指出图23中的错误、稍后将对其进行修订。

    您能否分享 Webench 设计、以便我们可以检查那里有什么问题?

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    e2e.ti.com/.../8372.WBDesign_5F00_LMS3655MM_5F00_Iout_5F00_4A.pdf

    我们的客户制作了一个模仿此 WEBENCH 输出的电路板、但该电路板发生了振荡。
    这个原因是大 CFF。 (1.2nF)
    因此、我尝试通过 WEBENCH 对数据表中的这个电路进行仿真、并发现了这些问题。
    如果结果不正确、我希望 WEBENCH 进行更改。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    以下是在 Webench 中编辑 ESR 限制的步骤。

    我们很快就会回来接通 CFF 电容器。

    谢谢、此致、

    Umayal