This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:如何使用 EE/SS 引脚关断稳压器

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40305
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871491/tps40305-how-to-use-ee-ss-pin-to-shutdown-the-regulatror

器件型号:TPS40305

你(们)好

根据数据表 EN/SS 引脚需要悬空才能导通、但如何将其连接到微控制器以便我可以控制它。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

      如果您查看数据表第5页的电气特性表、如果 EN 引脚上的电压大于1V、则会启用转换器、如果它低于0.27V、则会禁用转换器。 因此、您可以连接微控制器的 GPIO 并确保满足 TPS40305的 VIH/VIL 电平、以驱动转换器 EN 引脚。

    数据表提到您不必驱动 EN 引脚、即使您将其保持悬空、转换器也会打开。  

    此致、

    Gerold