This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:如何设置 DSG 电流阈值

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888509/bq27441-g1-how-to-set-dsg-current-threshold

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25606

你(们)好

根据 TRM 公式、我的客户在低功耗设计中使用 BQ27441、器件的最低功耗为2mA、电池容量为1000mAh

电流(mA)=设计容量/(DSG 电流阈值×0.1)

计算 DSG 电流阈值= 1000 *10/2 = 5000 (0.1h)(超出最大值2000)

如何设置此参数?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Start:

    DSG 电流阈 值是电流阈值、超过该阈值时、监测计会检测到它处于放电模式。  低于 C/10的值通常是合理的。

    根据  DSG 电流阈   值的定义、您将 DSG 电流阈值设置为120左右、这意味着实际放电电流阈值为 C/12 (约83mA)。

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢你的帮助! 现在我还有一些问题。我们使用 BQ25606作为充电器、我们设计了最大充电电流为500mA。我发现 BQ25606 5%的 ICHG 锥形电流、精度为5%。因此我希望将25mA 作为锥形电流。  根据我获得的信息、我尝试设置如下所示的其他参数:

    Taper Rate = 1000 * 10/(25 (1 + 5%))= 380Chg Current Threshold = 1000*10/20 = 500Quit Current Threshold = 1000 *10/15 = 666

    它们是否正常?

    我期待您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的锥形率设置、锥形电流为26.25mA。 实际 充电电流阈值为20mA、 实际停止电流阈值为15mA。

    我们建议 充电术语锥形电流>充电电流阈值>退出电流、因此这些设置看起来正常。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    非常感谢。您的建议对我非常有帮助。
     现在我有一个问题、我看到电池应该放电至空(终止电压)、并且应该放松至少5小时、然后充电至充满电、然后电池也应该放松至少2小时、 则应将其放电至终止电压
     现在、我的问题是这个"终止电压"的含义是什么。 我 花了很多时间在 这个论坛上搜索、有人说"终止电压"是空电压、大约为3V、但其他人说它应该是系统最低工作电压。 我真的很困惑。我真的想知道你的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终止电压本质上是空电池组电压、其中监测计应确保报告0%的充电状态。

    如果您执行学习周期,则应将其设置为制造商数据表中指定的电池最低电压,锂离子电池通常为3V。  

    学习周期完成后、如果监测计需要在更高的电压下报告0%、则可以向上调整该值。

     

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经明白了!谢谢!