This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:如果客户可以提供信息、我们能否提供最小和最大软启动时间("reference&quot)?

Guru**** 1187860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869385/lm2831-can-we-provide-how-much-soft-start-time-would-be-min-and-max-as-reference-if-customer-could-provide-the-information

器件型号:LM2831

大家好、团队成员。

我知道很难提供"min"和"max" IC 所需的时间、因为它在 D/S 中没有指定(这意味着我们不保证这些参数)

如果客户能够提供影响软启动时间的信息、我们能否将其作为参考信息提供?

我知道其他人已经问过、但我的客户问我、即使他们也知道之前的 e2e 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahashi,

    我需要检查此信息是否可提供、但正如您在上一个主题中看到的、我们无法扩展此规范。

    我们将在1月7日的一周内再次与您进行讨论

    此致  

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sabrina - San

    我同意你的意见,我们不能延长这一期限。

    如果客户能够提供影响其规格的所有因素、我们是否可以将其作为"仅供参考"与客户分享?

    然后、我将等待它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sabrina - San

    对此有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马哈斯鲁-圣

    很抱歉、我们会在今天之前回复您

    此致

    Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理这个线程。 我将通过私人电子邮件与您联系、我将关闭此帖子。