This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51123:EN 的阈值与数据表不同

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871186/tps51123-the-threshold-of-en-is-different-to-datasheet

器件型号:TPS51123

尊敬的团队:

  我的客户对 ENC 的阈值有疑问。

  数据表中的最小阈值为2V、但以1.5V 代替测量。

  原理图与数据表中的原理图几乎相同。 我们是否会先检查任何内容?

  

   

  

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传您的原理图、我将在明天进行检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们将通过电子邮件进行讨论、因此将首先关闭此主题。

    裕昌