This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:PGOOD 和 FLT 的脉冲电压是否可高达3.3V?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889720/tps2663-can-pgood-and-flt-be-pullud-up-to-3-3v

器件型号:TPS2663

Hei、

我们在24和48V 应用中使用 TPS26630、但当然电路板上也有很多数字组件。  

我们将 PGOOD 和 FLT 信号馈送到微控制器。 是否可以直接将这些信号上拉至3.3V 或是否需要将其上拉至 TPS26630的输入电压?

从数据表中可以看出、它们是漏极开路、因此只要电流小于10mA、就不会成为问题。

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    PGOOD 和 FLT 可被拉高至3.3V 电源轨。 在故障事件期间、FLT 引脚被拉低、正如您所说的、您需要适当调整上拉电阻器以限制电流。

    谢谢、此致

    Abhijeet