This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:低亮度设置下的占空比不稳定

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888566/lp5012evm-duty-unstable-at-low-brightness-setting

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:LP5012

您好 、专家、

我的客户在低亮度设置时遇到不稳定占空比的问题。(使用 LP5012)

以下波形的左侧将亮度值设置为64。 如果它们设置超过64、则不会发生。

将以下波形的右侧设置为50。 该波形具有抖动。

请告诉我这种行为的原因吗?

此外、关于 EN 引脚的另一个问题是、

如果客户将 EN 引脚从启用更改为禁用、  是否会清除寄存器设置? (提供 VCC)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Yusuke、

    切换 EN 引脚将复位所有寄存器设置。 对于 抖动问题、我需要在 EVM 上进行测试并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu - San、

    你有更新吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

     

    我认为抖动是由两个占空比输出 PWM 组合在一起的重叠信号、这两个 PWM 的半位不同(1s/29kHz/256bits /2 = 67ns)。 以下是亮度设置为50时捕获的波形图。 PWM 位差由内部 PWM 算法生成。 它不应影响任何性能。 实际上、我认为无论设置的亮度值是多少、都会发生这种情况。