This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:MOSFET 很热

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871620/lm5085-the-mosfet-is-very-hot

器件型号:LM5085

,为48V、   ℃为12V 1.5A m Ω、MOSFET 非常热、可达70 m Ω。 它是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请使用 Webench 模拟您的应用并选择 Webench 建议的类似 MOSFET。

    B R

    Andy