Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 您好!
我们使用电子保险丝 TPS16630RGER、发现输出异常。
当输入电压上有短路纹波时、输出电压会下降。 在我们的测试中、输入电压为12V。 测量 Vin、当发生 Vp-p = 4V 抖动(pic2)时、输出电压从12V 下降到6V (pic1)、则看起来保持在6V。
我们通过滤波输入抖动来解决它。 但是、我们想知道压降发生的原因以及它为什么将输出保持在6V。 我已查看电子保险丝 TPS1663的数据表、找不到有关压降的说明。 你能提供建议吗? 谢谢。
Pic1:输出电压下降
Pic2:VIN 纹波
PIC3:电子保险丝周围的原理图
谢谢
埃尔萨