This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:当输入电压上有短路纹波时、输出电压会下降。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871411/tps1663-when-input-voltage-has-a-short-ripple-on-it-the-output-voltage-drop

器件型号:TPS1663

您好!

我们使用电子保险丝 TPS16630RGER、发现输出异常。

当输入电压上有短路纹波时、输出电压会下降。 在我们的测试中、输入电压为12V。 测量 Vin、当发生 Vp-p = 4V 抖动(pic2)时、输出电压从12V 下降到6V (pic1)、则看起来保持在6V。

我们通过滤波输入抖动来解决它。 但是、我们想知道压降发生的原因以及它为什么将输出保持在6V。 我已查看电子保险丝 TPS1663的数据表、找不到有关压降的说明。 你能提供建议吗? 谢谢。

Pic1:输出电压下降

Pic2:VIN 纹波

PIC3:电子保险丝周围的原理图

谢谢

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa

    您能否使用以下设置捕获550kHz 纹波条件下的输入电压、输出电压、FAULT 引脚和 SHDN 引脚波形

    1. CH1:输入电压

    通道2:输出电压

    CH3:故障

    CH4:SHDN

    这是为了检查器件是否未检测到任何故障、或者在550kHz 抖动事件期间通过电路板寄生效应耦合到 SHDN 引脚。

    谢谢、此致

    Abhijeet