This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:BUF16821-Q1 I2C 数据接收方法

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1, BUF12840, BUF16821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871551/buf16821-q1-buf16821-q1-i2c-data-receiving-method

器件型号:BUF16821-Q1
主题中讨论的其他器件: BUF12840BUF16821

BUF16821-Q1具有以下两个电源。
・数字电源:VSD
・模拟电源:与

在这里、是否可以在仅应用数字电源(VSD)的情况下通过 I2C 接收数据后应用模拟电源(VS)来输出数据?

问题的要点如下。
-I2C 数据只能通过数字电源(VSD)接收吗?
-接收到 I2C 数据后、是否通过施加模拟电源(VS)来输出电压?

作为参考、对于与 BUF16821-Q1类似的 BUF12840消费版、
如下面的数据表所示、只能使用数字电源(VSD)。
保证 I2C 数据接收。
但是、未介绍 BUF16821-Q1、因此我们联系了您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我已将其分配给支持此产品的工程师。 请在2020年1月14日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BUF16821具有内部 EEPROM。 模拟电源开启从 EEPROM 加载 DAC 寄存器、在 Vs 开启之前不能设置寄存器

    此致、

    Costin