This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:布局问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871104/tps562201-layout-question

器件型号:TPS562201

大家好、

在我看到 TPS562201中的布局指南后、有一些问题。

  1. 输入电容器和输出电容器的过孔是由热问题导致的、我是否正确理解?

  2. 为什么开关电流不能在器件下方流动?

  3. 为什么应将单独的路径连接到上部反馈电阻器?

  4. 开尔文连接是什么? 为什么要将开尔文连接到反馈路径的 GND 引脚?

此致、

黄威斯利  

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过孔用于提高热性能、并将 GND 与底层相连。

    2.走线靠近 FB 引脚,开关噪声很容易引入 FB 引脚,这可能会导致不稳定。

    3.我觉得这意味着不要将反馈点放在电感器侧。 以提高输出电压精度。

    开尔文连接意味着将反馈点靠近连接到负载的点、以确保该点的电压更准确。 或者 PCB 电阻的压降、而负载电路的实际电源电压较低。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    从 EVM-715的布局 中、我看到 R3和 Vout 之间的导线过长、这将在 FB 和 Vout 中产生压降、并且 与您的说明和布局指南不兼容。 我理解正确吗?

    2.您能否简单地解释开尔文连接?

    此致、

    黄威斯利  

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您应该检查输出电压反馈点、而不是 R3。  

    2.开尔文连接是一种与载流组件或参考点进行精密电势接触的方法,可以消除或大大减少接触电阻的影响。 如需更多信息、您可以在互联网上搜索"Kelvin connection"。

    肖恩