This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:双极还是 CMOS?

Guru**** 2538450 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, TL431, TL1431-SP, TL1431-DIE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888772/atl431-bipolar-or-cmos

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: TL431TL1431-SPTL1431-DIE

您好!

ATL431是采用 CMOS 还是双极工艺制造的?
提出要求的原因是、我希望将其用于高辐射环境。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

     ATL431采用双极工艺。 我将确认专家的意见、并告诉您辐射是否安全。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason  

    ATL431在辐射环境中是安全的。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!

    我是否可以询问您是否对"辐射安全"有更详细的了解?
    这是有教育意义的猜测吗? 您是否对 TID 有猜测或查看性能? 实际数据?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们具有 TID 或 SET 或任何辐射认证的器件在数据表中都具有该特性。 我认为我们最初误解了辐射问题、因为有些应用不需要认证。 我们没有上面列出的 TL431的 RAD 数据。

    唯一经过辐射认证的 TL431类器件是以下产品。

    TL1431-DIE 或 TL1431-SP。 请参阅以下数据表、了解可支持数据表中所列经认证的辐射认证的产品。