This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:器件的 PGOOD 性能

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889495/tps53319-the-pgood-performance-for-the-device

器件型号:TPS53319

大家好、

我的客户希望在系统中使用该器件。 查看 PG 性能时的情况。 当 Vout 仍高于90% Vo 时、PG 将变为低电平。

波形是关断波形、我们已检查 Vin=6V、EN=1.3V。 Vo 不会下降太多、但 PG 会下降至0。 您对 这种现象有什么看法吗? 谢谢。

波形如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 VREG 电压、如果 VREG 上的电压小于~4V 至4.2V、则欠压锁定已激活。