This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:TPS61160A 能否用作电压常规升压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A, LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889610/tps61160a-can-tps61160a-work-as-voltage-regular-boost

器件型号:TPS61160A
主题中讨论的其他器件: LM2733

大家好、

我的客户希望将 TPS61160A 用作  以下的电压常规升压(因为他们需要恒定电压来驱动负载、而不是恒定电流):

如果此电路工作正常、您能帮您简化吗?

`s、您能否帮助告知升压 LED 驱动器和正常升压器件之间的主要差异?(除了基准电压、我们知道 LED 驱动器需要低基准电压)。

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

      从技术上说、是的、它可以用作升压转换器、关键区别在于基准电压、因为反馈电阻器比率高于常规升压转换器、这将限制瞬态响应、纹波将大于常规升压器件。 对于应用而言、不会对纹波产生太大影响、这是可以的。

      BTW、为什么它们使用恒定电压来驱动 LED 而不使用恒定电流?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的快速响应、因为客户需要驱动需要恒定电压的 OLED 屏幕、因此他们要求这样做。

    从您的评论中可以看出、除了 REF 电压外、升压器件和升压 LED 驱动器之间没有关键区别吗? 这意味 着 LM2733等升压器件也可以用作 TPS61146A 等电流调节器?  

    再次感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

      我认为它需要在恒压应用中评估 LED 驱动器的环路稳定性。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    明白了、谢谢。

    此致、Sunny