This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663抗扰度水平是否高于 TPS2660?

Guru**** 2813335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870385/tps2663-is-tps2663-immunity-level-higher-than-tps2660

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS2660

 大家好、

 我的一位客户正在考虑 将 TPS2663x 用于他们的下一个产品。 在此之前、他们考虑使用 TPS2660。

他们有以下问题。 请问 您能回答这个问题吗?

 问:TPS2663x 抗扰度水平是否高于 TPS2660x?

    我们需要更高的抗扰度器件。

    根据每个器  件数据表、TPS2660x 仅通过 IEC 61000-4-5标准、TPS2663x 通过 IEC 61000-4-2、IEC61000-4-4和 IEC 61000-4-5标准。

 根据这些信息、我们认为 TPS2663抗扰度水平高于 TPS2660。 我们的理解是否正确?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya San

    TPS2660x 和 TPS2663x 均可满足 IEC61000-4-4 (EFT) 和 IEC 61000-4-5 (浪涌)要求。  IEC61000-4-2定义了系统级 ESD 测试、这两种器件都可以满足此标准、并且输入旁路电容器有助于吸收 ESD 脉冲。

    TPS2660x 的额定电流为2A、而 TPS2663x 为6A 器件。 除了额定功率外、TPS2663x 还具有一些附加功能、可在 输入电压瞬变的情况下提高器件的导通性能(请参阅 TPS2663x 器件数据表的第9.3.2节)。

    您能否帮助我处理客户特别关心的输入电压、负载电流和任何其他系统级性能等客户用例? 根据您的输入、我们可以缩小应用适用器件型号的范围。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Abhijeet、您好!

     非常感谢您的回复和客气话。

     如果系统级 EFT 和浪涌测试没有问题、客户将使用 TPS2660x。

    但他们只是在为测试故障案例寻找抗扰度更高的器件。

     顺便说一下、他们希望使用 PWP 封装、但 TPS2663xPWP 尚未发布。

     请 提供 TPS2663x PWP RTM 日期吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya San

    我正在将此查询脱机。 我将在您的 E2E 收件箱中分享此信息。

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Abhijeet、您好!

     我已接受您的朋友请求。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Abhijeet、您好!

     非常感谢您的支持。

     此致、

     Kazuya。