请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73606-Q1 您好、先生、
在我们使用频谱分析仪进行探测时,您能不能评论如何减少500K 的噪声问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
在我们使用频谱分析仪进行探测时,您能不能评论如何减少500K 的噪声问题。
你(们)好
您是否具有用于降低输入线路上的 Fsw 噪声的输入扼流圈? 请检查以下材料是否可以解决您的问题。