This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:如果可以、您可以帮助我查看 TPS65261 SCH 吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889498/tps65261-could-you-help-me-review-the-tps65261-sch-if-it-is-ok

器件型号:TPS65261

大家好、

我的客户使用 TPS65261、随附的文件是 SCH。

如果可以、可以帮助我进行审核吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../7853.01_2D00_POW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 埃吉西  

    作为最佳设计实践、建议您参考 EVM 参考设计。  

    一些意见:  

    1.对于 buck3:5.8Vin ->5Vout、最大负载是多少?  

    根据经验、对于5V 输出电压、Vin 应大于7V。

    因为对于大负荷应用、高侧开关在每个周期中的导通时间更多、而高侧 Rdson 很大、所以热性能不佳。  

    因此建议 Vin>=7V。  

    2.对于输入电容器、建议参考 EVM 原理图。  

    为每个降压转换器放置每个10uF 电容器、并在布局中靠近 PVINx 引脚放置。  

    3.建议每个输出2*22uF。