This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:数据表类型错误讨论

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889037/ucc28251-datasheet-type-error-discussion

器件型号:UCC28251

大家好、

我的客户想要检查他们应该使用哪个值来计算 OVP 电阻? 我们在数据表中具有不同的值。 请参见 p26和 p36-37。

如果这是类型错误、请帮助相应地更新数据表。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    导通/关断电流通常为8.5uA、最大为11uA。 通常、我们在大多数计算中使用典型值。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您在此处确认。 如果有人有相同的问题、我建议团队修改数据表。 谢谢。

    BR、

    查尔斯·林