This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:最大可选 充电电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25619, BQ25618, BQ24105, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887483/bq25606-selectable-max-charge-voltage

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25619BQ25618BQ24105BQ24171

团队、

对于可能 将充电电压(可选)限制在3.9V 左右的电池充电器、您会建议什么? BQ25606可以实现吗?

单节锂聚合物电池

最大充电电流为-400mA

首选独立操作

输入电压:5V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25606无法提供3.9V 充电电压。 最好将 BQ25618或 BQ25619与 I2C 搭配使用。

    如果必须使用独立充电器、请参阅选择多节独立开关电池充电器@

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢-在 pdf 中的选择指南中、您建议将哪种特定器件用于我们的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果必须使用独立充电器、您可以考虑使用 BQ24105/15/25和 BQ24171/BQ24171。

    谢谢、

    宁。