This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014启动问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888760/lmr62014-lmr62014-startup-issue

器件型号:LMR62014

你(们)好、Zack

祝你度过美好的一天

我现在在我的板上使用 LMR62014。它工作正常 。但我面临一个问题

Vin = 5V、1A Vout = 9V、200mA >>> 工作正常

第一次接通电源时有一件事,有时输出电流仅为42mA,但一旦关闭电源并再次接通电源,电流始终为200mA  

首次切换时可能会出现什么问题  

我不经常面对这个问题,但有时会发生  

请指导我  

此致  

Sudharshan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    我从未遇到过这种问题、因此您可以向我展示您的最新原理图和布局。

    当您首次打开电源并在输出端找到最大42mA 电流时、您是否已检查输入电压、输出电压、SW 电压和波形?  您还可以提供一些关键波形、这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答

    今天我尝试解决了这个问题。所以我只是尝试添加一个软启动电路,因为 IC 没有内部软启动延迟

    现在、使用 相同的输入、我能够以200mA O/P 获得9V O/P。但我将为您提供必要的东西、Vin=5V、Iin=410mA;Vout=9V、Iout=200mA (现在)

    问题条件:Vin=5V;Vin=80mA;Vout=9V;Iout=40mA

    很快、我将使用相应的 O/P 波形更新 SW 电压和波形、这意味着 SW 引脚波形或 EN  

    我的疑问是,我通过跟踪和错误方法所做的解决方案。它 是可以的。或者它有其他一些原因

    如果任何其他原因 pl 共享、.I 也将测试该共享

    原理图和布局符合数据表建议

    等待您的回复。

    直流/直流升压转换器中的另一个问题是、为了提高效率、应该考虑什么以及所有关键参数  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    很高兴听到消息。

    您是对的、LMR62014没有软启动功能。 因此、在启动期间、输入浪涌电流相当高。 如果前级电源无法处理如此大的浪涌电流并触发其电流限制、则输入电压会下降。 我不确定这是否是您的问题的根本原因。

    但您说升压转换器在软启动电路中工作良好。

    对于直流/直流升压转换器、关键参数是电感器的 DCR、肖特基二极管损耗、开关较低的 Rdson。