This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:为 Zynq FPGA 提供0.85V 电源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889376/tps56c215-supply-0-85v-to-zynq-fpga

器件型号:TPS56C215

你(们)好  

我使用 TPS56C215为 Xilinx FPGA Zynq Ultrascle + MPSoC 提供0.85V 电压。

我参考"XilinX-Zynq-US+可扩展 PMIC 电源设计"制作了电源电路

我想确认这个问题  

为获得 VCC_12A 的0.85V 电压、

    R63 = R62 *(Vout/Vref -1)

    其中 Vout = 0.85V、Vref = 0.6V、R62= 100kΩ Ω

R63 = 100k *(0.85/ 0.6 -1)≒41.6KΩ

对吗?

2.  输出电压0.85V 的输出电容(C58-61)和电感(L7)是否与 参考电路中的每个值相同?

3. 我是否可以将 VREG5 用于连接参考电路中 PGOOD 信号的 VIO?

4.对于 EN 信号(BUCK_12A_EN)、我能否连接  到 VSYS (5V)和 AGND 之间电阻分压器的中心抽头、以获得超过1.2V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、对于 FB 电阻器、如果 Vout 为0.85V、则建议使用上电阻器值10K、下电阻器值24K。

    2、如果输入 VSYS 仅为5V、并且我看到您选择的模式为1.2M 频率、则电感器可以低至0.33uH 或0.22uH。

    3、好的

    4、好的

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回答对我有所帮助

    非常感谢、

    Isao Utsumi