This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:反向电流保护

Guru**** 2504805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889321/tps62130a-reverse-current-protection

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TLV62130A

您好!

 

我对 TLV62130A 有一些有关反向电流保护的问题。

 

我的客户正在设计采用 TLV62130A 的系统、该 TLV62130A 通过连接器为外部板提供3.3V 电压。
虽然这种情况不太可能发生、但终端用户仍然可能以错误的方式连接外部板。
在这种情况下、虽然 TLV62130A VIN 为0V、但外部电路板可向 TLV62130A Vout 输入3.3V 电压。

然后他们有一些问题。


1. TLV62130A 是否具有反向电流保护功能?
2.如果没有(我认为),TLV62130A 可能会出现哪种故障模式?
他们正在考虑添加一个二极管、并认为有3种可能的情况、如下图所示。
  放置二极管(1)、(2)或(3)的最佳位置是什么?

 

4.实际上,他们不想将二极管放在(1)上,因为它会导致二极管压降。 是否可以将其放在(2)或(3)上?

 

此致、
OBA。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    请参阅此应用手册、详细了解您的情况: http://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf

    您的问题答案:

    反向电流将通过高侧 FET 体二极管从输出流至输入。 没有我在数据表中提到的反向电流保护方案。  

    2. 故障注意事项:IC 不会一直发生故障

       A.反向电流保持在 IC 的正向额定值以下

       B.输入电压不会增加到超过绝对最大额定值、和

       c:器件不超过最高结温额定值。 由于显著的压降、体二极管的损耗可能很高。

    实际上、建议在输入而不是输出端使用二极管-请参阅上面提到的应用手册中的图3。 为了确保输出电压的正确调节、可以在输出端放置二极管并进行一些特殊考虑-请查看图4和相关详细信息。

    此致、

    模块