This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540A:TI.com 上的 PSpice 模型

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540A, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889579/ucc21540a-pspice-model-from-ti-com

器件型号:UCC21540A
主题中讨论的其他器件: UCC21540

您好!

我将在多相降压配置中使用 UCC21540A 栅极驱动器。 我想知道 TI.com 上的 pspice 模型是否存在击穿保护和死区时间函数方面的任何问题?  如果没有已知问题、我在使用此模型时应该特别了解什么?

我应该补充的是、我将此模型与不是来自 TI.com 的仿真工具配合使用。   

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Buddy!!!!!

    好久不见了!

    模型中有关于什么是建模以及什么不是建模的注释。

    对于 UCC21540模型:

    型号使用说明:
    *
    * 1. 已对以下功能建模
    * a.传播延迟、上升/下降时间等开关特性
    * b. VCCI UVLO 和 VDDA/VDDB UVLO 导通/关断传播延迟
    * C。运行电流 v/s VDDA/VDDB、开关频率和负载
    *室温
    * d.死区时间和重叠编程
    * E.峰值输出拉电流/灌电流
    * 2. 此模型适用于5V UVLO 版本
    * 3. 尚未对温度影响建模。

    请记住、这些是行为模型、并不能100%准确地反映 IC 运行的细微差别。 换句话说、信任但验证...

    请给我点一个绿色按钮!!! 我希望得到奖励!