This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:关于 SEPIC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887250/lm3478-about-sepic

器件型号:LM3478

您好、E2E、

请告诉我有关采用 LM3478的 SEPIC 的信息。  我参考了"snva742"上的原理图1、并制作了 SEPIC 拓扑测试电路板。  请参阅以下 URL 波形。

lab.fujiele.co.jp/.../a3ac422b5c6c3615c6cbec59ebb8f4de.png
lab.fujiele.co.jp/.../31ef343ec905f75f5c4ccd0f52824d93.png

蓝色:VGS
粉色:IIN
绿色:输出电压
浅蓝色:输入电压

Q1:LM3478在 Vin 达到2.72V 后20毫秒后启动 FET 开关。 请告诉我开关启动出现问题的原因。 它是正常行为吗?

Q2:切换开始后,占空比和频率便会间歇。 原因是什么? 此设计(snva742)是否也具有相同的行为?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您可以分享您的原理图吗?  

    应用中的输入电压看起来很低、器件的启动电压为2.9V。 您是否在高输入电压下看到问题、例如5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢你的答复。

    >>您能否分享您的原理图?
    文档"snva742"中提供了原理图。

    >>您是否在高输入电压下看到问题、例如5V
    当输入电压为5V 时、开关频率和占空比保持稳定。

    >>器件的启动电压为2.9V。
    我知道该器件具有2.9V 启动电压、启动电压也具有特性变化。

    问题;

    Q1:LM3478在 Vin 达到2.72V 后20毫秒后启动 FET 开关。 请告诉我开关启动延迟的原因。 它通常是行为吗?

    Q2:切换开始后,占空比和频率便会间歇。 原因是什么? 此设计(snva742)是否也具有相同的行为?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    很遗憾听到您遇到问题。  

    对于 Q1:您的输入电源可能出现故障、因为我希望它上升到稳定的水平、而不是从2.72V (低于器件阈值)转换到略高于器件限制的值。  

    Q2:在较低的输入电压下、您可能会遇到电流限制、或者您只是将 COMP 下拉、使其无法在启动期间实现一致的占空比或频率。 此外、您的输入电压可能太低、以至于器件内部无法按预期工作。 我建议使用更高的输入电压或更改为其他电源。  

    谢谢

    Richard