This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889186/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

问题:我们有 UCC28780 EVM (20V/45W)、其输入用于通用交流线路(80至265?.50/60Hz)。 我们对其进行了测试、我们喜欢其结果。

我们有半打模块使用该电路、但我们有380V 输入直流电压。  

我是否需要更改 EVM 中的任何组件以开始使用380V 直流输入进行测试? 我想的是265V 交流输入,峰值整流输入约为375V,对吧?

因此、如果我们保持输出20V 和电流2.25安、则可能不需要进行任何更改。 是这样吗?

BTW:以前曾努力适应直流输入 A 的电子表格(sluc644b)中的计算。 您知道现在是否提供了该功能吗?

当输入仅为直流时、输入侧的某些值看起来非常奇怪。

我可以向您发送一个文件、以确保我们获得与直流输入一致的输入值、但我们必须插入交流类型值吗?   如果在调整输入功率边界值方面有任何帮助、我们将不胜感激。 输出输入将是380VDC 的良好稳压 PFC 输出。

但是、正如您可以猜测的那样、每个电源表单都有自己的一组从电子表格计算得出的值、但具有相同的输入参数。 只有 RPP 值为负值。 我们刚才提到过这一点。 如果现在已在电子表格中进行了更正、请勿执行此操作。

Thnx 很多。

Robin

e2e.ti.com/.../sluc664b_5F00_5V18xAMP_5F00_feb23_5F00_6.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的最大电压为380Vdc、则电路板应该可以正常工作。 但我们从未进行过测试、因此您可能需要进行测试才能找出答案。 首先使用375Vdc 检查所有关键节点、以查看电压是否正常以及裕量、然后估算出额外的5V 是否正常。 这种方法可以帮助您了解测试是否正常。

    Excel 计算器仍在更正中、即将准备就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx

    关闭开机自检