This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:外部时钟输入要求

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870628/lmr23625-external-clock-input-requirement

器件型号:LMR23625

大家好、团队、

我有关于同步输入的问题。 请在下面通知我吗?

  1. 是否对 T2和 T3有任何要求?
  2. 对于 T1、我是否可以认为其要求是 TSYNC_MIN?
  3. 是否正确理解了器件检测外部时钟的低边沿到高边沿的时序?
  4. 器件开始使用外部时钟时需要多少个外部时钟周期?
  5. 数据表第13页显示"同步振幅阈值为2.8V (典型值)"。 我们应该考虑阈值电压的变化量? 例如、它应该在2.8V+/-100mV 范围内。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo Sato:

    我正在与系统和内部设计讨论您的问题。 请允许我们在几天内回答您的问题。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit-San、您好!

    请为其提供支持吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo Sato:

    回答以下问题:

    1. 是否对 T2和 T3有任何要求? 它不是 spec 编辑的 此设计没有关于 T2和 T3的特定要求。
    2. 对于 T1、我是否可以认为其要求是 TSYNC_MIN? -典型的最小导通和关断时间为100ns (对于此规格、我们没有最小和最大值)  
    3. 是否正确理解器件检测到外部时钟低边沿到高边沿的时序? -是的
    4. 器件开始使用外部时钟时需要多少个外部时钟周期? 设计中包含 PLL,不能进行 SPEC 编辑 它取决于温度和工艺角、取决于 PLL 使用外部时钟锁定所需的时间。  
    5. 数据表第13页显示"同步振幅阈值为2.8V (典型值)"。 我们应该考虑阈值电压的变化量? 例如、它应该在2.8V+/-100mV 范围内。  EC 表显示2.8V (最小值)、而 EN/SYNC 说明显示2.8V (典型值)。 我们在内部与设计人员和产品工程师确认2.8V 实际上是"最低规格"、并非典型值。

    如果您有更多问题、请告诉我。  

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师