请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625 大家好、团队、
我有关于同步输入的问题。 请在下面通知我吗?
- 是否对 T2和 T3有任何要求?
- 对于 T1、我是否可以认为其要求是 TSYNC_MIN?
- 是否正确理解了器件检测外部时钟的低边沿到高边沿的时序?
- 器件开始使用外部时钟时需要多少个外部时钟周期?
- 数据表第13页显示"同步振幅阈值为2.8V (典型值)"。 我们应该考虑阈值电压的变化量? 例如、它应该在2.8V+/-100mV 范围内。
此致、