This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:RDSon 规格问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871278/lm61460-q1-question-for-rdson-spec

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

在 LM61460-Q1的数据表中、Rdson 如下所示。  您能告诉我 它在什么负载条件(A)下测得吗? 是6A 还是其他条件?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    RSDon 与负载条件无关。 我们在测试模式下测量 Rdson、在空载和满载条件下测量这两者。 我们通常采用两种工作条件之间的差值、以消除测量中常见的异常情况、从而获得更高的精度。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师