This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:LM2842XMK 技术问题

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871319/lm2842-lm2842xmk-tech-issue

器件型号:LM2842

尊敬的 TI:

最近 、我们的产品使用 LM2842XMK-ADJL/NOPB 时出现问题、我们提供24V/70mA 的输入、但一些 IC 在加电时被损坏。现在 、6个 IC 在12个中出现故障。请查看 下面的设计并向我们提供一些建议、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我建议在该输入上使用100uF 或47uF 的电解大容量(请尝试两者)、并使用相对较高的 ESR 来抑制输入暂态振荡。 我建议您阅读 本文档的输入电压保护部分、并部署所有必要的建议、直到您解决问题。

    如果您有更多问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师