This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:10uF 输入/输出时的器件故障

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889500/tps60403-device-failure-with-10uf-cin-out

器件型号:TPS60403

大家好、

我对 TPS60403 CIN/Cout 有疑问。

我的客户正在评估 TPS60403、他们误使用10uF Clify/CIN/OUT。
在该评估中、他们发现 TPS60403故障。

他们看到的是输入电压灌入200mA、输出电压输出+0.8V。
(正常运行:VIN=3.3V、Vout=-3.3V)

即使他们将 Cfly 更改为1uF (Cfly=1uF 和 CIN/OUT=10uF)、他们也看到了同样的故障。

问题在这里
-此故障是否由10uF 的 CIN/OUT 引起?
如果是、您能告诉我10uF CIN/OUT 导致此故障的原因吗?
-权变措施?(可能使用1uF CIN/OUT?)

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    数据表说明了使用推荐电容器实现该器件正常工作的重要性。 因此、我强烈建议您遵循数据表规格(第14页)。 该器件根据建议的条件设计运行、偏离此建议将受到客户的风险。  

    此致、

    Febin