This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:采用 MLCC 和电解电容器时 TPS54340的性能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871360/tps54340-performance-of-tps54340-with-mlcc-and-electrolytic-capacitors

器件型号:TPS54340

您好!

 我们在其中一个应用中使用 TPS54340、

在中、我们选择了电解电容器作为输出电容器。 但是、我们观察到在5V 输出上加电时输出击穿(加电干扰0f 8V 持续100msec)、同时加载和不加载这两种情况。

我们将输出电容器替换为 MLCC 电容器、然后5V 输出上升流畅、未发现 并加电干扰。

问题1:-对于 TPS54340、使用 MLCC 和电解电容器作为输出电容器有何区别?

参考原理图如下:-

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohidas、

    我看不到所附的原理图。 我认为它是以本论坛不支持的格式上传的。  

    为了真正理解两个输出电容器的含义、我们需要进行闭环分析并研究由于两个电容器的 ESR 而由零引起的相位裕度变化。 我建议使用 TI webench 来了解不同电容器的 ESR 导致的稳定性差异。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师