This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431M:基准输入电压容差

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889409/tl1431m-reference-input-voltage-tolerance

器件型号:TL1431M

尊敬的支持:

我对数据表第7页中规定的最小和最大基准输入电压感到非常惊讶:

在25°C 时、我们的标准电压为2.475Vmin 和2.540Vmax、而在相同条件下、其他等级(标准、汽车、EP 等)的电压更严格(2.490Vmin 和2.510Vmax)。

您能否解释一下它来自哪里?

我是否遗漏了什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些测试在不同的温度条件和分布下进行特性分析。

    由于温度偏差相同、两个相似的器件是 EP 和 M 级。

    虽然纸张上的规格看起来相似、但两者上有不同的鉴定过程、可能会导致芯片/封装偏差。

    为了满足 M 级要求、该器件可能具有额外的封装限制、这会影响器件的性能。