This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:Vref 和增益-热漂移

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889503/lmz10500-vref-and-gain---thermal-drift

器件型号:LMZ10500

大家好、团队、

在数据表中、我们有 Vref 变化和增益的最大值和最小值、但这与 T=25C 有关。

我们是否有该参数(Vref、增益)具有的漂移与温度的典型值?

这将有助于估算电压随温度变化的方式。

在整个工作温度范围内、该模块确实会承受应力。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     日落时分、您好!

    遗憾的是、数据表未提供 Vref/增益与温度间的关系图。 在这种情况下、无法提供此信息、因为它会扩展数据表。 但是、我想知道客户获得这些信息的重要性、我可能可以与我的团队讨论一下我们如何帮助您。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我要问的原因! ;)

    典型数据不会是该扩展名。

    请离线联系我、我可以分享详细信息。

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     日落时分、您好!

    这是一个旧器件、很难从该器件的数据库中找到验证/表征数据。 在任何情况下、它仍然是典型数据、客户不能将其用于其应用、而只能用作参考。 恐怕我不明白这个图的目的。  

    如果您想分享更多详细信息、请使用我的电子邮件 ID:febin.hameed@ti.com。 在这种情况下、我将关闭此帖子、我们可以在内部进行讨论。

    此致、

    Febin